This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:不能对电池充满电。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951276/bq25505-doesn-t-charge-battery-to-full-capacity

器件型号:BQ25505

为 VBATT_OV 充电5V、0.5F 超级电容器似乎没有问题、但当我们使用小型14500锂离子680mAh 电池交换超级电容器时、我们最多无法通过3.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    我们建议在 VSTOR 处至少使用一个4.7uF 电容器与0.1uF 电容器并联。  我在执行/vb_PRI_on 时遇到问题。  升压转换器输出为 VSTOR。  VSTOR 和 VBAT_SEC 之间的内部 PFET 允许 VSTOR 输出电流以 VBAT_SEC 为可充电电池充电  两组背对背 PFET 旨在由/VB_PRI_ON 和/VB_SEC_ON 控制。  /vb_SEC_ON PFET 允许来自 VSTOR=VBAT_SEC 的电流为系统负载供电、直到电池电压降至 VBAT_OK 以下、然后/vb_PRI_ON PFET 打开、以通过主不可充电电池为负载供电。   充电器只能在 VBAT_SEC 处为电池充电 如上所示、如果您的输出负载处于"输出"状态、则超级电容器将快速漏电。  

    暂时忽略系统负载、当电池电压为3.5V 时、充电器是否仍在 LBOOST 上切换?  VSTOR 上是否有用于窃取充电电流的负载?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将在 VSTOR 处添加一个4.7uF 电容器、看看会发生什么情况。
    也感谢您的解释。   
    我们在输出端确实有一个超级电容器、但它目前不是7F、而是1F。  当蜂窝式调制解调器完成任务时、只需处理电路所需的一些大功率请求。

    我需要做一个修正 电池正在充电、速度非常慢。  在非常明亮的灯下工作了两天之后、现在仅为3.8v。  它在直射阳光下也表现出同样的行为。

    我们将并联使用两个小型太阳能电池板。 每个面板都具有这些特性

    • 开路电压:2.84V
    • 峰值电压:2.43V
    • 峰值电流:130mA
    • 峰值功率:0.33W
    • 功率容差:+/-10%

    就 LBOOST 而言、它正在运行。  下面是一张快速图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    超级电容器是如何充电的?  我看不到从锂离子电池到被注释为"输出"的路径。   

    关于开关、在 VSTOR 上添加4.7uF 后、我会得到一个类似于第23页数据表图18中的波形。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我告诉您一些错误信息。  输出端没有超级电容器。  唯一的超级电容器是通过 FPF2125电流限制器从主电池馈送的电容器。  限制器用于防止主蓄电池上的大电流消耗、从而缩短其寿命。

    如果我展示整个页面、可能会更好地进行解释。

    那么、您说如果我们添加4.7uF 电容器、我们应该看到更好的充电性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这篇文章过早地设置为"已解析"。   在充电电池未充满电的情况下、我仍然遇到同样的问题。

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

     VSTOR 上的负载(ISTOR)是多少?  输入功率(VMPP*IINavg)> VSTOR*ISTOR。  由于升压转换器的 PFM DCM 运行模式、IINavg 很难计算。  您能否像 数据表图18那样获得更放大的波形?   绝对最大值 IINavg 是峰值电感器电流(IL)的1/2 、即115mA。

    此致、
    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSTOR 上没有负载、因为它进入 pfets、并且还没有被 Vb_SEC_ON 打开。  该电路仍由一次电池供电、因为我们尚未将二次电池充电至 VBATT_OV (4.04V)、但尚未触发切换。   

    充电电池上的电流大约为1mA 至10mA、以尝试充电。

    这些太阳能电池的 VMPP 为2.43V

    这是您要求的放大波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    器件正在切换。  VIN_DC 是否在您设置的 MPP 周围保持?  MPP 电压< VBAT_OV、对吧? 如果电池充电电流为1-10mA、假设平均为5mA、您可以将容量除以5mA、以获得大致的充电时间。  您是否有电流探头来查看电感器电流?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路内 VIN_DC 的读数为1.8V、低于 MPP I 设置

    从电路中测量太阳能电池显示、2.1V 的光源强度一定不够强

    如果我按照建议将工作台电源与75欧姆电阻器串联、设置电压、我会看到5mA 的恒定电流。   但充电不是任何问题  

    MPP 电压为2.43v

    VBAT_OV 为4.04V

    是的、MPP 电压< VBAT_OV

    很抱歉、我没有电流探头

    也许我应该为开发板上的电感器更换电感器。  我的想法已经用完了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    如果您的电感 器接近 EVM 上电感器的规格、我认为更改不会有所帮助。  根据您对电源的上述测试、问题似乎是电池板的输入功率不足=光源不够亮。  当连接到电源时、电池是否在所需的时间内充电?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电源后、充电大约需要60小时。  它具有来自电源的恒定5mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恩里克

    这对于电池容量而言是合理的吗?  您可以使用效率计算来估算充电电流: 效率=VBAT*IBAT/(VMPP*5mA)针对 IBAT 求解。   数据表中提供了各种输入电压 和电流组合下的效率曲线。  然后将 IBAT 分为电池容量。

    此致、

    Jeff