This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:LM3421低纹波电流

Guru**** 2504845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951468/lm3421-lm3421-low-ripple-current

器件型号:LM3421

尊敬的

  是否有 LM3421低纹波电流乳液、例如 sch 或计算出的电感 Excel?   性能详细信息如下所示:

      提前感谢输入高于48V、输出43V、平均电流3A、最大正负200mA 的纹波电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第8.2.1.1节 提供了用于计算值的设计公式。  第8.2.7节给出了输入电压始终高于输出电压时适用于您的应用的降压稳压器的示例。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的

      第8.2.1.1节和第8.2.7节是否显示在 LM3421数据表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、工程师将在一天结束时使用这些方程的更新部分返回给您。

    谢谢、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CS、

    是的、所述的部分位于数据表中。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tuan Tran

      很抱歉    、我没有找到 LM3421 数据表中显示的第8.2.1.1节和第8.2.7节,您能不能帮助显示?提前表示感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    很抱歉、我查看的是旧版本的规范。  请参阅第9.2.1.1节、其中我们有相关要求、第9.2.1.2节(第35页)下面是电感器和所有功率级组件的公式。  第9.2.7节显示了降压稳压器的原理图以及要求和器件列表。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan

        9.2.7例如,在降压方案中,700K 频率配置为 RT 35.7k 和 CT 1NF,相应的公式为 fsw=25/(RT*CT)。 但是,在前面的公式中,FSW=25*(vv-VO)/(RT*CT *Vin)用于引入降压转换器,这一点有点矛盾。

       有什么建议吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

      降压转换器的器件列表中的 Rt 值不正确、是拼写错误。。。。请使用第9.2.1.2.2节中的公式进行 Rt 计算。

    谢谢 Tuan