This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:有关设计/电容器的问题

Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952577/tps61194-questions-about-design-capacitors

器件型号:TPS61194

您好!

我的客户有以下问题。  请给我们提供建议。

  1. 根据我的理解、VDDIO/EN 信号和 PWM 信号之间没有特殊限制。  正确吗?  请告诉我。
  2. 根据数据表 P.13、TI 建议使用"典型升压输入和输出电容器"。 这些值是否显示"Cin 电容器值"和"Cout 电容器值"的总和?   请告诉我。
  3. 此外、客户是否需要考虑电容器的直流偏置特性?
  4. 如果仅连接较低的电容器建议值、有什么问题?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、你是对的。

    2.客户可以选择合适的上限。 进行了比较。  

    什么是直流特性? 您是指 ESR 吗?

    较低的值会导致较低的输出电压纹波。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >>此外、客户是否需要考虑电容器的直流偏置特性?

    一般而言,当施加的直流电压增大时,陶瓷电容器的有效电容会减小。  客户是否需要考虑这一点?  请告诉我们。

    此外、我的客户还有以下问题。  请回答。

    *.5
    他计划通过连接器将引脚连接到 LED 模块。  如果未连接 LED 模块、OUT 引脚将断开。  这是否有任何问题?
    在某些情况下、此板在无 LED 模块的情况下加电。  请告诉我您的意见。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    根据我们的设计和实验经验、无需担心电容变化。

    输出可能悬空、器件将报告开路故障。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin San、

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。 如果 OUT 引脚开路(悬空)、TPS61194是否有任何损坏?

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    这些输出引脚允许悬空且不会损坏。

    BR、

    Robin