请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 尊敬的团队:
BQ2595的典型输入电流调节范围为100mA 至3250mA。
在客户的实际使用场景中、电流为10至20mA、bq25895是否仍然可以工作?
客户使用太阳能电池板、当光线较弱时、电流非常小。
谢谢。
此致、
陈启祥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Qixiang、
这可能很困难。 有关详细信息、请参阅 《采用 BQ25895的太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计》、网址为 https://www.ti.com/lit/pdf/tidudj2
谢谢、
宁。