This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:TPS621351RGXR 有问题。 ¿替代产品?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952546/tps62135-problem-with-tps621351rgxr-alternatives

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件:TPS62147

我尽快需要"TPS621351RGX"、但库存已经用完。

¿是否有任何直接替换替代器件?

非常感谢您的参与。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aitor、

    根据您的电路设计/负载要求、您可以使用 TPS62147。

    有关详细信息、请参阅以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/950660

    您是否在 TPS621351上使用 VSEL 功能?

    您对输入电压、输出电压和负载有何要求?

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的回答。

    连接了原理图。 我将 Vsel 接地。

    规格: 10V-14V 至3.30V @ 1A

    能否将电感器的值更改为1.5uH 来测试"TPS621361RGXR"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aitor、

    是的、TPS621361也可以正常工作、前提是您增加电感器以考虑较低的开关频率。

    遗憾的是、您的原理图没有通过、但除了增加电感之外、您还可能需要增加 Cout。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt。

    感谢你的帮助。

    再次连接了原理图。

    此致。

    e2e.ti.com/.../8836.SCH.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aitor、

    TPS621361确实可以与较大的 L 搭配使用(甚至可能需要考虑在1.5uH 的情况下使用2.2uH)、但您还需要将 Cout 增加到至少47uF。

    此致、

    -Matt