This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713B:当对整个系统进行充电时、输出电压为8.8V

Guru**** 2517180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951817/bq25713b-bq25713b-when-charge-full-system-output-8-8v

器件型号:BQ25713B

你(们)好

客户 使用 BQ25713B 设计原理图。

提供12V 电压并为8.4V 电池充电。 电池充满电后、发现 VSYS 电压为8.8V、电池电压为8.5V、差值为0.3V、根据规格应为0.16V。

这是正常现象吗?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      什么是 VSYSMIN 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar

    感谢您的回复。

    VSYSMIN 被置位、0xc=0x0 0xd=0x18

    充电电压设置为8.4V、输入电压为12V、可以正常充电、但在输入电压调节为11V 后、它会变得异常。

    通电时 VSYS 电压为8.4V、但几秒钟后会下拉至1V。 负载容量似乎不够。

    是否需要输入和输出电压差?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      上述输入电压和输出电压设置均正常、此充电器将在降压、升压和降压升压状态之间无缝转换、无需主机干预。 启动时、是否可以在无负载的情况下启动、并且在转换器启用后(应用有效 VBUS 后~200ms)、然后应用加载和检查操作?