This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTBKEVM:在 EVM 上测试48V 电压、但失败

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948714/lm5160dntbkevm-testing-48v-on-evm-but-it-fails

器件型号:LM5160DNTBKEVM
主题中讨论的其他器件:LM5160

大家好、

客户检查 LM5160 EVM 的组件在100V 设计中是否正常工作,因此我们 尝试在 EVM 中应用48V 电池,但 EVM 已损坏。

您是否善意地告诉我可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否对 EVM 进行了任何修改?

    您使用100V 输入测试了 EVM,结果正常;然后尝试使用48V 输入,结果不正常;这是正确的吗??

    您使用的输出电压和负载是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正我的描述。  

    客户检查 LM5160 EVM 的组件在100V 设计中是否正常工作。 因此、我们 尝试仅在 EVM 中应用48V 电池、但 EVM 已损坏。

    只需确认是否存在这种可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应该获得一个未修改的全新 EVM、并通过缓慢增大输入电压来再次进行测试。

    在测试过程中监控 SW 节点上的电压波形。  您应该从500mA 等轻负载开始。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了测试用例。  

    测试两个差分输入源

    1.48V 电池组

    2.从电源施加48V 电压。

    对于选项2、它正常工作;对于选项1、EVM 将损坏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用电源时、您似乎会获得输入过压。

    这可能来自长导线等

    我建议您使用某种瞬态抑制或齐纳二极管来钳制任何电压

    输入过压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试在我们使用实数48V 电池组进行测试时失败。 我认为这不会导致过压情况。

    您能在您的一侧执行测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果从电池组到电路板的导线较长、则可能会看到振铃和过压。

    由于电源正常、您需要了解设置的区别。

    您将需要在两种配置的输入上放置一个"扫描仪"、然后查看是否存在任何差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有任何其他问题、可以重新打开。

    谢谢