This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1高空载输入电流

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951557/lm5146-q1-lm5146-q1-high-no-load-input-current

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

您好!

基于 LM5146的设计之一存在问题。 除了在无负载情况下具有非常高的输入电流(消耗大约50-60mA 的电流、具体取决于输入电压)外、所有功能似乎都正常。 我们已经制造了几个原型、看起来都具有完全相同的效果。 在论坛上阅读了一些其他主题后、我还检查了 Vcc 来自 Vout 的供电情况、尽管这种情况有点帮助。 在设计过程中,我们是否错过了一些内容? 值得一试的是什么? 我附加了原理图。

e2e.ti.com/.../BuckConverter12_2D00_8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、您应该通过将 SYNCIN 引脚接地来确保器件处于二极管仿真模式、而不是将其保持悬空。

    您还应检查 SW 节点处的波形以确保正确。

    如果您仍然看到某种程度的高输入电流、那么您的 FET 可能具有比所需的更大的栅极电容。

    您还可以尝试将电阻器与引导电容器串联、这可能会减慢转换速度、直至

    影响轻负载效率的点。

    我假设未使用 SW 节点上的缓冲器。  如果是、您也可以尝试删除它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 SYNCIN 未接地、但我相信器件处于二极管仿真模式。 检查所连接的 SW、HS 栅极和 LS 栅极的波形。 不使用缓冲器、移除与引导电容器串联的电阻器不会引入任何可见的变化。 还有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它看起来像是 DCM。

    您可以为此器件获取 EVM、并检查输入电流并进行比较。

    此外、请确保没有负载。  上面的波形将指示一些有限的负载。

    您可能还需要具有较低栅极电荷的 FET、以降低驱动栅极所需的功率。

    较低的开关频率可能会有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克!

    感谢您的建议。 我已查看 EVM 和官方数据表、说明无负载时的输入电流为20mA。 我知道、我的双 HS MOSFET 设计自动具有加倍的栅极电荷。 您是否认为这可能会在无负载时使输入电流加倍以上? 我似乎还在 LS 上使用了更高的栅极电荷 MOSFET。 不过、开关频率不是那么高-它是606kHz。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以暂时移除一个 HS FET 并在空载时再次进行测试。

    如果这足够有用、那么您可能可以选择不同的 FET。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有任何其他问题、可以重新打开。

    谢谢