This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691参数问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952101/tps92691-tps92691-parameter-issue

器件型号:TPS92691

您好、能否提供 TPS92691调光 PWM 频率容差和输出电流调节纹波电压容差? 数据表仅提供典型值。 即、PWM 的240Hz 和 IADJ 的工作范围、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    PWM 频率是一个系统级设计参数、取决于功率级组件的开关频率和环路带宽以及 PWM 脉宽的窄度。  我们通常建议使用240Hz、因为这在我们的大多数工作条件下都是可以实现的。  

    这是一个电流输出控制器、因此我们不了解您的纹波电压容差问题。

    您 将需要阅读更多有关该器件的信息、或许还需要获取评估板、以了解更多有关电流输出稳压器的信息。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    根据 TPS92691数据表、我看到建议的 PWM 调光频率为240KHz、那么、您能给我一个范围或 计算方法、以便我的设计更加灵活吗?

    此外、当我想提供 IADJ 引脚电压输入时、我想知道或计算其纹波电压范围的容差、以便更仔细地考虑滤波器电路设计? 谢谢你。

    P.S: 现在、我的拓扑结构类似于  TPS92691数据表中的降压/升压 LED 驱动器图。 26;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zirui、

    同样、正如我在前面提到过的、PWM 频率是一种系统级设计、它取决于许多因素、包括环路带宽、这取决于外部元件等以及 PWM 的占空比。  您无法仅计算此值...您尝试以多高的频率进行 PWM 调光?  我在上一篇帖子中尝试了回答这一问题、因此如果您仍然不理解、那么您需要获取评估板并使用它来帮助您。

    您的第二个问题...同样、我们不理解"纹波电压容差" 您在谈论什么?

    谢谢 Tuan