This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:故障模式分布

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1, UCC27517A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952647/tps3840-q1-failure-mode-distribution

器件型号:TPS3840-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27517A-Q1

您好!

TPS3840DLxx 的时基故障率似乎为0.4。 您能告诉我有关故障模式分布的信息吗? 具体而言、在 FIT 内概率大于1%的开漏版本中、是否会发生"输出对 VDD 短路"故障模式?

谢谢、

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    您是否要求提供高质量时基故障率或功能安全时基故障率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    功能安全、作为 ISO 26262的一部分。

    谢谢、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、   

    有关  TPS3840-Q1的 FIT 报告、请访问 TI.com:www.ti.com/.../snva916。

    复位输出和 VDD 之间的短路将是10%的一小部分。

    假设这是一个5引脚器件、并且更有可能对相邻引脚短路、您可以估计大约30%的潜在引脚短路属于这种类型(5%的10%中的30%大约为0.15 FIT)。

    当然、可能存在内部故障、这会导致类似的故障模式(复位失败跳闸)。

    希望这些信息能帮助您回答问题。  周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    完美、非常感谢。

    周末愉快!

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    很高兴能提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    确实谢谢你。

    BTW、UCC27517A-Q1是否具有与功能安全相关的类似故障模式分布?

    谢谢、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    让我进行一些挖掘并返回给您。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    我已经查看了 TI.com 上针对 UCC27517A-Q1提供的配套资料、此数据似乎不适用于此 IC。

    我在下面附上了 UCC27517-Q1可用的 MTBF/FIT 报告和质量摘要、这些信息可在 TI.com 上获取。

    如果您对 UCC27517A-Q1有其他疑问、请通过启动新线程告知我们。

    谢谢。

    -Mamadou