This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62840在开关时的电流消耗是多少?

Guru**** 2927960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949947/tps62840-what-is-current-consumpiton-of-tps62840-when-the-device-is-switching

器件型号:TPS62840

数据表将仅显示节能模式 Iq 电流、但未提及器件切换时的任何电流、您能否告知 TPS62840在切换时的电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    我们定义了器件未切换但控制电路导通时的静态电流。 我相信您正在寻找本例中的工作输入电流。 您能否检查您的要求是否与上表中的其中一项匹配?

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Febin、

    我 使用 TPS62840作为主降压转换器、因此我不想使用任何节能功能、降压转换器将持续处于开关模式。
    当我测量电池和降压转换器之间的降压转换器输入电流时、降压转换器本身消耗的电流约为0.680mA、与降压转换器连接的负载电路处于睡眠模式。

    睡眠模式下负载电路中的负载电路电流为40uA。

    我只是想知道降压转换器在连续开关模式下会消耗多少电流?

    此致

    Dharmesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    您能否分享原理图以及输入电压、输出电压、输出电流、输入电流的所有测量图。

    如果您分享一些探测点的详细信息或图片、也会有所帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    由于不活动、我将继续并关闭此主题。 如需更多支持、请联系我们!

    此致、

    Febin