This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:lm27761多器件故障

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948430/lm27761-lm27761-multple-device-failure

器件型号:LM27761

尊敬的 TI:

我们在 当前项目中使用 LM27761、并且在为传感器提供的负电压中遇到多次故障。 是否有人知道器件中会出现什么问题、为什么它会持续发生? 我们的传感器距离100mA 最大器件电流仅有不到20mA 的距离。 是否有任何建议可防止出现所有可能的故障、因为我们需要决定是否要更改或保留组件?  

谢谢你。

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您可以分享原理图和布局供我查看吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我对 LM27761还有另一个问题。 下面是原理图和布局的原始链接。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/933418?LM27761-lm27761-Load-issue

    谢谢你。

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    除了我的问题之外、我还想知道 LM27761在输入电压实际上稳定在5V 时提供低电压(0.14V)的原因有哪些可能的问题? 我确信负载问题不太可能发生、因为我从传感器获得的负载电流仅为20-30mA 左右。 实际上、我已经使用一个好的散热焊盘进行了实验、发现当我在 LM27761的散热焊盘和接地之间放置1.5k 欧姆时、输出变为 0.14V、这与故障的输出电压水平相同。 您对该观察结果有什么解释吗? 这是因为低通滤波器、而该器件更可能的灵敏度会阻止器件在较低电流下正常运行吗? 还是因为布局或外部组件值? 感谢您从器件角度提供的技术说明。 实际上、LM27761稳压器的10个故障中有3个故障。

    谢谢你。

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    -参阅上一篇文章中的原理图和布局;我已经提到此器件需要所有外部电容器才能正常工作、包括 Cin。

    -请分享 VIN、Vout、CPOUT、Cfly、Iout 的一些测量图。 请始终保持测试条件相同。 请靠近 LM27761 IC (跨电容器)进行测量。

    -查看布局、我建议仔细检查 IC 的输入电压。 这不是一种适当的休闲技巧。 如果迹线或布线更长、则会添加寄生效应、从而导致不稳定和较低的 Vin。 这可能只是电压尖峰/骤降、导致 IC 发生故障。 如果您可以共享完整的原理图和布局、我将更好地理解。

    -是否有任何具体理由使用此类低值电阻器?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    -原理图和布局没有什么特别之处。 它只是一个四层 PCB、其中 LM27761位于底部。 请查看以下内容。  

    以回答您的评论。 器件的 VIN (引脚1)实际上通过过孔连接到顶层、如布局所示。

    (-1.5k 欧姆)只是为了在器件焊盘不遵循建议的信号 GND 布局连接时模拟阻抗的影响。   

    -对于低值电阻器、如果您是 R1和 R2组合、那么您能否推荐一些可用于获得-5V 输出的值范围?

    我无法从示波器中获得图、但使用 DMM、我可以测量 Vin=5V、Vout=0.14V 或更低电压、CPOUT=低电平、Cfly =0.9V、Iout= 0.01mA

    -Enable 引脚连接到 GPIO (始终为高电平)

    谢谢你。

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您是否为 LM27761使用了输入电容器? 我无法在布局/原理图中发现这一点。

    我需要使用所有示波器图来了解器件的行为。 简单地使用 DMM 进行测量对调查和找出根本原因没有帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    由于不活动、我将继续并关闭此主题。 如需更多支持、请联系我们!

    此致、

    Febin