This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:增益/相位裕度仿真

Guru**** 2502365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084, TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952487/tlv62084-simulation-of-gain-phase-margin

器件型号:TLV62084
主题中讨论的其他器件: TPS563201

大家好、

这是我的客户的 SCH、希望了解他们的增益/相位裕度仿真结果。 我发现 WEBENCH 没有这种仿真功能。 团队能否帮助运行仿真? 如果运行仿真需要其他信息、请告诉我。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    TLV62084的交流模型不可用、因此我们无法仿真相位/增益裕度。 无论如何、输出电感器和电容器值都在下面的 LC 矩阵内、因此控制环路应该正常。 客户的电路是否存在任何问题?

    TPS563201属于不同的产品线(BSR-MV)、因此我建议创建一个单独的帖子、以解决您对此特定器件的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    非常感谢您的评论。

    它处于 SCH 设计阶段、不会出现任何问题。 客户只想确保增益/相位裕度性能良好。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    明白了。 如果您需要进一步的支持、只需发布您的查询即可。

    此致、

    Excel