This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:SPICE 或 TINA-TI 模型

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TINA-TI, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952238/tps92200-spice-or-tina-ti-model

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS54201

大家好、我需要 TPS92200中的 Spice 模型或 TINA-TI 模型。 是否存在其中一个?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

       很抱歉、我们没有 TPS92200的 SPICE 或 TINA 模型。 您可以申请 TPS92200EVM 来评估性能、我们已经在数据表中显示了一些典型的应用测试结果。 您可以先参考它们。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      很抱歉、我们没有 TPS92200的 SPICE 模型、但我们有 TPS54201的 SPICE 模型(www.ti.com/.../slum582) 、这是 TPS92200的上一代产品。 您可以参考这个。 您也可以申请 TPS92200EVM 进行验证或测试!

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sean、我还找到了 TPS54201、但我需要在 LTSpice 中使用未加密模型进行仿真。

    如果你拥有这个并将它发送给我、那将是完美的。

    祝你一切顺利

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      以下是未加密的 PSpice 模型、如下所示: e2e.ti.com/.../TPS54201_5F00_TRANS.zip

    BR

    肖恩