This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:UL 证书- TLV62568

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952073/tlv62568-ul-certificate--tlv62568

器件型号:TLV62568

您好、先生:

我们的客户想知道 TLV62568是否具有 UL 证书 ?

(UL 证书=> www.ti.com/.../szzq072n.pdf

有人可以帮助确认吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Candice、

    TLV62568是非隔离式降压转换 器、因此无需 UL 认证。 您所连接的*。pdf 中指示的器件都是需要隔离初级和次级电路的隔离器件。

    您是否知道客户为何需要在 TLV62568上获得 UL 认证? 他们打算如何使用该器件? 什么是终端设备?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    感谢你的答复。

    我们将告诉客户 、TLV62568没有 UL 证书

     由于 TLV62568的原材料 包含塑料材料、某些客户将要求   获得塑料材料的 UL 证书。

    对于此请求、应用是 POE 交换机。

    谢谢你。