This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:BQ24770 BATFET 导通、但无充电电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951440/bq24770-bq24770-batfet-on-but-no-charge-current

器件型号:BQ24770

你(们)好

客户设计原理图并进行正常通信、BATFET 转弯但无充电电流。

已连接原理图和 PH 波形

有什么问题吗?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我注意到原理图中有几件不寻常的事情:

    1) 1)适配器电压是多少(BQ_VBUS)? ACDET 电阻分压器为430 kΩ/430 kΩ、因此 ACDET 是适配器电压的一半。 但是、ACDET 引脚的绝对最大额定值仅为7V。请告诉我适配器电压、以便我们可以确定 ACDET 引脚电压。

    2) 2)电池中有多少节电池? CELL 引脚 kΩ kΩ 一个由 REGN 偏置的100k Ω/100k Ω 电阻分压器。 由于 REGN 为5.4V、因此 CELL 引脚为2.7V (逻辑高电平)、这表示电池为3s 或4s。

    3) 3)电源接地(BQ_GND)和模拟接地(BQ_GND_IN)之间的连接是1 kΩ 电阻器、还是网络连接? 电源接地和模拟接地应连接到散热焊盘、如下所述:

     

    4) 4)请将 BAT 电容器(C24)更改为0.1uF。

    还请共享寄存器设置。 谢谢!

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ang

    感谢您的回复。

    1、BQ_VBUS 为19V、分压器电阻已从430k/430k 更改为430k/66.5k;

    2、CELL 引脚 连接到 GND;

    3、BQ_GND 和 BQ_GND_IN 通过一个0欧姆电阻器连接在一起。

    4、如下所示的寄存器设置

    BQ24770 BQ24770_REG_ChargeOption0为0x634e
    BQ24770 BQ24770_REG_ChargeOption1为0x0a11
    BQ24770 BQ24770_REG_ChargeOption2为0x0040
    BQ24770 BQ24770_REG_ProchotOption0为0x4b54
    BQ24770 BQ24770_REG_ProchotOption1为0x8120
    BQ24770 BQ24770_REG_MaxChargeVoltage 为0x1010
    BQ24770 BQ24770_REG_MINSystemVoltage 为0x0f00
    BQ24770 BQ24770_REG_InputCurrent 为0x0800
    BQ24770 BQ24770_REG_ChargeCurrent 为0x0f00  

    现在充电电流仅为6mA。

    请提供一些建议。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    感谢您在1)、2)和3)中进行原理图更改。 您的寄存器设置看起来不错。 请重新发送原理图、以便我可以检查更新的版本。

    首先、让我们检查 ACFET 和 RBFET 是否导通。 请使用万用表测量以下电压:BQ_VBUS、ACN、ACDRV、CMSRC、ACDET、 和 ACOK。

    如果可能、请将未损坏的电路板与新的 BQ24770 IC 一起用于此测试。 旧原理图中的 ACDET 电阻分压器导致 ACDET 电压超过7V 绝对最大额定值、因此可能会损坏 ACDET 引脚。

    最后、请注意、对于1s 应用、我们通常推荐使用专用单节电池充电器之一、例如 BQ2560x 系列或 BQ2589x 系列。 这些充电器可为1节电池应用提供更简单、集成度更高的解决方案。 BQ24770还可用于为1节电池充电、但这是一种更复杂的解决方案、您还需要验证 BATFET 是否可以完全导通、如下所述:

    此致、

    Angelo