主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、 BQ78Z100、 GPCCHEM
您好!
我们尝试获取 Amicell LiPo 6S 电池的 Chem ID、但未成功。 我们多次上传了文档中获取的数据、每次都出现15%的不匹配(错误)。 我们还尝试了 Tatto LiPo 6S 电池、匹配率低于3%。 因此、我假设 TI 数据库中没有匹配的电池/电池数据。
您能告诉我、为获取 Chem ID、向 TI 发送电池单元的过程是什么? 我们在应用报告"如何为 bq28z610/bq78z100成功完成学习周期"中发现的唯一相关信息是->"如果不匹配、则必须将单元格发送给 TI 以进行特征评定和 chem id 生成。"
谢谢你。