This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:电源设计的询问(TPS55288EVM-045)

Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952724/tps55288evm-045-interrogation-for-a-power-supply-design-tps55288evm-045

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件:TPS552882TPS55288

尊敬的 TI 技术支持

目前、我尝试使用 TPS55288-EVM045板。 该降压/升压转换器非常适合我的应用。 但我需要 GUI 界面在每次输出电压为12V 时进行配置、并激活输出以使用它。 我是否绝对需要外部 I2C 控制器才能将评估板用于应用?

我有一个应用、需要开发15个电源单元
项目规格(3-36V 输入、10V 或12V 输出、2A)。 是否有可能生产具有特殊编程功能的15种此类评估板,以便在默认情况下始终启用良好的输出参数和输出?
如何简单地使用您的产品?
我是否需要使用 WEBENCH 设计工具生成电路?
它可能更昂贵,我不知道是否需要外部 i2c。
感谢您的支持

Yannick Bouchard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于固定输出电压应用、实际上您可以选择 TPS552882而不是 TPS55288。 这是固定输出电压版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    感谢您提供相关信息


    似乎现场有一个用于 TPS552882的评估板。

    www.ti.com/.../

    但现场目前只有2个。

    如果我想使用12伏输出的15个单元,是否可以使用良好的反馈电阻器输出生成它们?

    感谢您提供相关信息

    Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    我不明白您的意思吗? 您是否意味着您需要15块电路板进行测试?