This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:原理图审阅请求

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952746/lm2611-schematic-review-request

器件型号:LM2611

大家好、

您能为以下方面提供帮助吗?

查看原理图

2.确认所选的电感器是否正常。

3.让我知道电感器是否过热。

Vin = 12V

Vout=-20.5V (负)

Iout = 0.2mA

电感器 L27和 L28 = SRN6045-220m

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢。  看起来不错。 但是、您不必保持 CCM 模式、因此如果电感器有助于降低解决方案成本、则可以降低电感器。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi