主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1
您好!
我将通过 TRM 了解 如何在奇数和偶数电池之间切换以及测试我们的设计的电池平衡功能。 我遇到了一个警告、我在下面插入了该警告。 我的问题是-如果您说"此功能不应用于连接到 BQ76940的电池"、这意味着什么? 我们的设计中包含外部平衡电阻器和 FET、它们同时使用 BQ76940和 BQ78350-R1作为主机控制 器、并希望使用此功能在奇数和偶数电池之间切换。
我们还有其他方法可以测试电池平衡吗?
感谢您对此进行深入研究。
此致、
纳亚布