This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930级联20系列短路测试

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950972/bq76930-bq76930-cascade-20-series-short-test

器件型号:BQ76930

你(们)好

客户使用两个 BQ76930级联 来设计20系列铁锂保护板。

在短路测试期间、发现 DMOS 之间存在瞬时高电压、电压约为120V、延迟时间为7.2uS、电容器 C37 (标记)损坏 和其他元件、如图所示。

(尝试在 B+/B-之间添加一个90V TVS 管并在 B-/P-之间添加一个肖特基二极管无效)

随附的数字标记表明组件易于损坏。 故障率约为0.5~1%

请提供一些建议。

 谢谢你

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我对这个电路不太熟悉。 让我与创建此参考设计的人员核实一下、然后返回给您。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    在 TI 原理图中、C51和 C52是一对串联连接。 在客户原理图中、它们连接了中央的电容器。 如果它们遵循 TI 原理图、则允许在两个电容器上进行电压分压、因此120V 应在每个电容器上仅提供60V 电压。

    在 TI 原理图中、R90用于降低开关速度。 这可能会有所帮助。

    我们不确定 Q31和 Q32是如何损坏的。 可能有必要在示波器上对此进行捕获、以查看正在发生的情况。 D42二极管的额定电压是否高于100V?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

     从测试中我们发现、如果移除了 MOS 两端的电容器或使用了 TI 参考设计、就不会出现瞬时脉冲。  

    将电容器并联在 P-/B-之间有什么作用? 移除这两个电容器有哪些风险?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这两个串联电容器用于 ESD 保护。 如果将2串联、则如果一个发生故障(短路)、另一个仍然存在以提供保护。

    本文档讨论了如何在 FET 上使用电容器进行 ESD 保护(请参阅第3节): https://www.ti.com/lit/an/slua368/slua368.pdf 

    此致、

    Matt