This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T255W:PTH08T255W 技术问题

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T255W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940934/pth08t255w-pth08t255w-tech-issue

器件型号:PTH08T255W

您好、TI 专家

 ℃购买了5件 PTH08T255W、当输入+12V 和输出+5V 30A 低于-40 μ A 时、负载输出电压大约为2V 时闪烁。

请帮助检查原因。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该器件在其他温度下工作正常?

    您能否分享要开始闪烁的原理图和示波器截图?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Kris

    它在其他温度下工作正常。

    请在下面找到闪烁的原理图和示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    那么 、PTH08T255W 用于您在上面图片中所示的 KX12S05/3030块内? 您能否分享该块的内部原理图?

    您能否分享输入和输出电容器器件型号和数量?

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Kris

    请参阅以下 内部原理图捕获和 PCB 文件。

     e2e.ti.com/.../0882.PCB.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您的输入和输出电容是否超出原理图中所示的范围? PTH08T255W 数据表提到最小1000uF 的输入电容(请参阅 数据表第9页)和最小1000uF 的输出电容(请参阅 第10页)。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kris

    我们设置的输入和输出电容均为1000uF。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您确认输入和输出电容符合数据表中提到的最小值。

    您在最初的开机自检中提到2V 闪烁、但如果我读取示波器屏幕截图、看起来输出在0和5V 之间切换。

    您能否在包含 VOUT、VIN 和抑制/UVLO 信号的情况下获取相同的波形?

    此测试期间的负载电流是多少? 当您也进入低温状态时、它是否是稳态负载?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kris

    此时、约2V 的电压开始闪烁。 我们查看的是电子负载显示的电压、这可能不是很精确。 最后一张示波器照片在低温下仅持续了大约1小时。 可以看出、前端输出电压在特定时间段内跳转约4.5V、然后升至5V。

    最重要的是询问此应用模式是否存在任何问题、包括电路布局等、这将影响低温下模块的参数。 由于我们已经读取了模块信息并引入了40度的工作范围、因此我们需要确定它是否是我们的外设电路问题。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该模块应在-40C 温度下工作、除了以下问题中提到的潜在问题外、我没有发现任何明显的原理图和布局问题:

    1) 1)剩余输入电容与模块的距离有多远? 由于原理图和布局仅针对10uF C1、我假设1000uF 的其余部分与您的电路板有一定的距离。 如果它们远离、则可能无法提供足够的输入去耦、模块引脚上的输入可能具有显著的纹波。

    2) 2)将模块连接到连接 S+和 S-的负载的电缆有多长?

    3) 3)远程负载上或模块输出引脚附近的附加输出电容是多少?

    4) 4)-40C 运行方式与实际负载连接相比、是否直接将 S+和 S-连接到模块的 Vout 和 GND? 我想知道您的实际遥感连接是否存在稳定性问题

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Kris

    请参阅以下答案。

    1) 1) 1000uf 电容器与模块约4cm、该模块属于测试外部电容。

    2) 2) S +和 S -与输出引脚之间的距离约为5mm、模块与负载之间的导线长为1米。

    3) 3)额外的输出电容连接到模块的输出引脚。

    4) 4) 在我们的测试中、S +和 S -直接与 Vout 和 GND 端靠近、然后通过大约1米的导线连接到电子负载。 我们以这种方式在室温和高温下进行连接。 正常温度和高温都是合格的

    此致。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如 Kris 所述、将1000uF 输入和输出电容器靠近模块至关重要。 为什么它们远离模块?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您提供信息。 我的主要建议是、如果可能、请尝试将输入电容器移至更靠近模块输入引脚的位置、而不是4cm 的位置。 看看这是否会影响-40C 行为。

    如果电路在室温和高温下工作正常、我认为没有明显的原因-40C 会显示任何问题、但通常在任何降压转换器中、正确的输入去耦对于正常运行非常重要。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kris

    电 ℃引线从4cm 缩短至5mm、在-40 μ s 条件下测试了2个。  输出仍然与以前一样、大约2V 闪烁、没有任何改善。

    请帮助检查。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是不是说两个电路板在-40℃条件下进行了测试、结果相同?

    让我也咨询一些同事、以获得他们的意见、然后返回给您。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我的同事还要求使用示波器捕获 VOUT、VIN 和抑制/UVLO 信号。 我要求回复了几个回复、但看起来并不像您提供的那样。 您是否可以提供此功能?

    您如何在测试设置中设置和监控温度? 只是想知道是否有任何温度控制不当的可能性、以及温度可能会远低于-40C。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kris

    感谢您的回复。

    测试环境是一个通用低温测试盒、温度是显示屏幕上显示的温度。 然后、我们定期执行温度校准测试、但测试波形结果仍然与以前相同。

    请帮助检查。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Thomas。 您能在-40℃下用观察到的相同闪烁测试两个不同的装置/板之前确认您的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kris

    根据您之前的建议、我们已将电容器从4cm 缩短到5mm、并测试了2个。

    但在2V 时 、在-40℃下仍然闪烁。

    请帮助检查。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

     在该-40℃测试期间、它将真正有助于查看示波器捕获、显示 VOUT、VIN 和抑制/UVLO 信号(原理图上的 PC)。 此时我没有任何其他调试建议。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、您是否能够获得请求的范围捕获? -kris