This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101C:脉宽变窄

Guru**** 2375160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947710/lm5101c-the-pulse-width-becomes-narrower

器件型号:LM5101C
主题中讨论的其他器件:LM5101

您好、E2E、

我们的客户将 LM5101CMY 用于大规模生产的产品。 (我们知道 LM5101的状态是 NRND。)
有时、当 VDD 超过13V 时、HO 脉冲的输出比 HI 脉冲薄。
这种现象是规格吗? 数据表中是否有说明?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我添加一个问题。
    如果 HO 端口输出过流、LM5101是否会停止?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    查看上一个帖子和这两个问题。 LM5101在驱动器输出上没有专门的电流限制功能。 驱动器提供典型的1A 峰值驱动电流、并且驱动器输出级固有地限制在可供源或灌入的最大电流中。

    另一个问题。 您能描述一下您看到的输出脉冲宽度相对于 VDD 的变化吗? 不同 VDD 电平下的传播延迟可能会有所变化、因为器件延迟和内部逻辑通常会随着 VDD 的降低而出现稍长的延迟。 这可能会导致输入脉冲宽度与输出脉冲宽度发生一定的变化、但我不会期望输出脉冲宽度发生显著变化。

    如果您查看 MOSFET Vgs、或者驱动器输出中没有栅极电阻、您可能会看到驱动器具有更高的驱动强度和更高的 VDD 的影响。 这可能会导致驱动负载时驱动器输出脉冲宽度较小。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我收到了来自客户的波形、我希望将其发送给您私人消息。 我可以应用友谊吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以与我建立好友关系、通过公共论坛进行对话、分享私人信息。

    如果您有任何问题、请告诉我、我也可以这样做。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从客户那里借用了 LM5101并获得了波形。
    当 VDD 上升到13.5V 以上时、输出脉冲会比输入脉冲更薄。
    我认为这种操作不是正常的。 您能解释一下原因吗?

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../LM5101-High-Side-Only.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我们正在进行审核、并将立即回复您。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我向您发送了一个朋友请求、以便我们能够在离线对话中更有效地处理此问题。 确认您是否看到朋友请求并发送私人消息。 或者、如果有问题、请与我联系或评论此主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我向您发送了一个朋友请求、以便我们能够在离线对话中更有效地处理此问题。 确认您是否看到朋友请求并发送私人消息。 或者、如果有问题、请与我联系或评论此主题。

    我将继续、将此主题标记为已解决、并在我们脱机进行对话时关闭。

    此致、