This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:正在寻找充电器解决方案:*纽扣型锰锂电池 ML2020*

Guru**** 2535680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952468/bq25071-looking-for-charger-solution-coin-type-manganese-lithium-battery-ml2020

器件型号:BQ25071
主题中讨论的其他器件:BQ24105

尊敬的团队:

客户正在寻找 适用于 Coin 型锂电池的电池充电器解决方案- ML2020。

我们是否有用于此电池的充电器解决方案? 正常电池电压为3V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是否有关于他们将用于为充电器供电的信息(什么是 Vin)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    输入电压电平为5V。

    我们是否有适合此应用的解决方案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     BQ24105可能适合该电压、因为它可在2.1V 至15.5V 的范围内进行编程。 它是一款开关模式充电器、具有150至200mA 的额定可编程电流。