This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27288:确定栅极驱动器的最大开关频率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952666/ucc27288-determining-max-switching-frequency-for-gate-drivers

器件型号:UCC27288

大家好、

我正在寻找一种根据数据表中提供的信息计算或确定最大开关频率的方法。 以 UCC27288为例、是否可以使用开关特性来确定最大开关频率? (假设我们还有一个 MOSFET 的栅极电荷值)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请参阅随附的常见问题解答。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    这很有帮助!

    最后一个澄清是、"TPW、最小输入脉冲宽度可改变输出"是否至少能提供最高工作频率的上限? (忽略功率耗散限制)

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    否、最小脉冲宽度可能不是 IC 最大开关频率能力的准确表示。 例如、20ns 最小 PW、~50MHz 将远远超出此驱动器的功能。

    此致、

    -Mamadou