This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763-Q1:TPS76350在连接100uF 分布式负载时失败

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952593/tps763-q1-tps76350-failed-while-connected-with-100uf-distributed-load

器件型号:TPS763-Q1

您好!

这是与上一个问题相关的问题。  

数据表中提到的用于稳定运行的 ESR 是所有连接到输出端的电容器的有效 ESR (并联组合),对吧?

在实验中、我们在所有负载和电源以及我们通电时总共连接了大约100uF 的电容(所有 MLCC)。 LDO 立即出现故障。

加电期间是否会过流?

此致

Abhijith V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    是的、ESR 要求包括所有输出电容器。 但是、请记住、这些 ESR 并不是简单的添加、因为它们的模型如下所示:

    我怀疑您是正确的、并且器件受到高浪涌电流的影响。 有内部电流限制设置、但该电路启动需要有限的时间、因此可能是在电流限制生效之前该器件已损坏。  

    您的应用是否需要100uF 电容、或者您是否可以尝试降低总电容以测试是否存在故障?

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们将100uF 的电容用于实验、以降低负载侧的噪声、这不是设计初衷。

    我们预期 LDO 可能会变得不稳定、但认为过流保护会保护组件、并且不会使组件发生故障。

    您是否在组件验证中进行了此测试(检查过流限制是否正常工作)?

    如果可用、您能否提及 LDO 的故障模式、比如端子上的阻抗。

    P.S:由于它是作为"实验电子签名"的一部分来解决另一个问题、因此我们可能不会花更多的时间再次重复测试来查找 LDO 故障的根本原因。 因此、我们想知道我们是否可以通过检查 LDO 得出最终的根本原因。

    此致

    Abhijith V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    我们没有此器件的验证数据;我们只有已包含在 EC 表中的字符数据。  我已经订购了一些器件来收集一些数据、但我们正在迁移到新的建筑、因此我将无法在11月16日之前再次进入实验室。  

    由于我们没有数据、因此考虑到您目前的设置、我们也许可以进行更有教育程度的猜测。 您能否共享 LDO 及其周围电路的原理图以及 Vin (nom)、Vin 斜坡速率? 您是否有任何启动失败事件的范围截图? 此外、LDO 发生故障的具体含义是什么? 它只是调节不当还是灌入过多电流?

    我已经和其他专家讨论过这一点、他们不确定这是启动时的过流问题、因此我们将尽力诊断故障模式、直到我们能够进入并自行测试。

    此致、

    Nick