尊敬的 TI 社区:
我也遇到过类似的问题。 我使用此 IC 为锂电池充电、最初在工作台上使用电源(不是太阳能电池板)。 MPP 设置为18.4V、如果我缓慢地将电源增加到此电压并为新电池充电、那么在第一个周期、我可以按照 BQ24650数据表中的预期完全充电。 快乐的日子! 除了重复的充电和放电周期、可以看到电池正在减慢销毁速度。
我没有使用过2.2欧姆自举电阻器、您之前已经提到过这一点。 我还没有在电源上使用串联电阻器进行测试。 由于在电源上添加了串联电阻器、这一功能有所改进、因为它允许 IC 更好地控制流向电池的电流。 我还在自举引脚上添加了一个2 Ω 电阻器、但在这种情况下它没有帮助。 因此、我认为这种方法更适合于良好实践、并且不会造成伤害。
至于其余的设置、几乎与数据表上的设置相同。
我之前的测试方法是否有任何原因会损坏电池? 我还应该考虑其他方面吗?
非常感谢、
Rob