This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:为什么 TLV760关断1ms 然后恢复?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951883/tlv760-why-tlv760-shutdown-1ms-and-then-recover

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件: TLV767

大家好、  

我的客户使用 TLV76050DBZT 将17V 转换为5V、仅为5V 电源、适用于1个 AMC1305。 下面是它们的 SCH。

但有时  、TLV760输出关断1ms、然后恢复。 我们测试输入电压17V 是否稳定。 那么、它是输出问题。

由于 AMC1305电流较小、因此我们将使其具有过流或过热关断功能、因此不应过流。

您认为  是过热关断还是其他问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!  

    在 RJA = 275C/W 且电压从17V 转换为5V 的情况下、器件的结温可能会达到150C 热关断温度、在25°C 环境温度下、直流电流为37mA。 但在启动期间、使用10uF 电容器时、浪涌电流可能会击穿非常高(可能大于1A)、这对于内部电流限制环路响应速度太快、并且在此过程中可能会触发热关断。 为了确认客户电路板上确实发生了这种情况、我们需要在启动期间显示 Vin、Vout 和流入 Vin 引脚的电流(浪涌)的示波器击穿。  

    TLV767所需的输出电容高于0.1uF、如果10uF 可降至1uF、则可能有助于降低意外断电的几率、同时启动期间的浪涌电流要低得多。 您认为这是您的客户愿意尝试的吗?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    正如您所说的、"使用10uF 电容器时、浪涌电流可能会击穿非常高(可能大于1A)、这对于内部电流限制环路响应速度太快、并且在此过程中可能会触发热关断"、 您是说根本原因是过流还是 热关断?  

    因为客户的电路板位于底部、他们很难再次进行测试。

    如果根本问题是 过流、将电容器从10uF 更改为 1uF、则可以解决、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能在上面的 SCH 中看到 C59和 C51吗? 它们是0.1uF。  

    当我们移除 C48和 C56时、您认为它是否起作用吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我们需要一个详细的波形来确认问题。 根据提供的原理图和问题描述、我怀疑关断可能是由过热引起的、在本应用中、过热很可能是在启动期间发生的。  

    C59和 C51似乎是负载侧的去耦电容器、对于 LDO、需要本地电容器来实现稳定性、这意味着只能计算非常靠近 LDO 输出引脚的电容器。 它们尝试更换输出端的10uF 电容器、以可能达到1uF、然后重新测试。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    客户反馈他们将 C48和 C56从10uF 更改为1uF 或0.1uF。 但这两种价值解决方案都无法解决问题。

    客户还会在上电后提供反馈、 很快就会关断、然后恢复并等待1秒、再次关断并恢复。

    它不  应过热、因为加电时电路板不热。 你有什么建议吗?

    有时、在加电10分钟后、它会关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!  

    我们需要更多的范围来进一步评论可能出现的问题。 一旦 LDO 启动并运行、如果 EN 和 VIN 稳定、则热关断可能是唯一一个在假设 LDO 未受损的情况下可能关断输出的因素。  

    此致、  
    Jason