主题中讨论的其他器件: TLV767
大家好、
我的客户使用 TLV76050DBZT 将17V 转换为5V、仅为5V 电源、适用于1个 AMC1305。 下面是它们的 SCH。
但有时 、TLV760输出关断1ms、然后恢复。 我们测试输入电压17V 是否稳定。 那么、它是输出问题。
由于 AMC1305电流较小、因此我们将使其具有过流或过热关断功能、因此不应过流。
您认为 是过热关断还是其他问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 TLV76050DBZT 将17V 转换为5V、仅为5V 电源、适用于1个 AMC1305。 下面是它们的 SCH。
但有时 、TLV760输出关断1ms、然后恢复。 我们测试输入电压17V 是否稳定。 那么、它是输出问题。
由于 AMC1305电流较小、因此我们将使其具有过流或过热关断功能、因此不应过流。
您认为 是过热关断还是其他问题?
谢谢!
Eggsy、您好!
在 RJA = 275C/W 且电压从17V 转换为5V 的情况下、器件的结温可能会达到150C 热关断温度、在25°C 环境温度下、直流电流为37mA。 但在启动期间、使用10uF 电容器时、浪涌电流可能会击穿非常高(可能大于1A)、这对于内部电流限制环路响应速度太快、并且在此过程中可能会触发热关断。 为了确认客户电路板上确实发生了这种情况、我们需要在启动期间显示 Vin、Vout 和流入 Vin 引脚的电流(浪涌)的示波器击穿。
TLV767所需的输出电容高于0.1uF、如果10uF 可降至1uF、则可能有助于降低意外断电的几率、同时启动期间的浪涌电流要低得多。 您认为这是您的客户愿意尝试的吗?
此致、
Jason
Eggsy、您好!
我们需要一个详细的波形来确认问题。 根据提供的原理图和问题描述、我怀疑关断可能是由过热引起的、在本应用中、过热很可能是在启动期间发生的。
C59和 C51似乎是负载侧的去耦电容器、对于 LDO、需要本地电容器来实现稳定性、这意味着只能计算非常靠近 LDO 输出引脚的电容器。 它们尝试更换输出端的10uF 电容器、以可能达到1uF、然后重新测试。
此致、
Jason