This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:原理图审阅请求

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952747/tps63710-schematic-review-request

器件型号:TPS63710

大家好、

您能为以下方面提供帮助吗?

查看原理图  

2.确认所选的电感器是否正常。

3.让我知道电感器是否过热。

Vin = 12V

VOUT =-5.5V (负电压)

Iout = 0.061mA

电感= VLS6045EX-4R7M

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

      Matt 正在研究这个问题、将在11月2日星期一之前返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    使用 VLS6045EX-4R7M 电感器不会对性能产生任何影响、但在负载电流小于100mA 的情况下、4+A 额定值大于此应用所需的额定值。  您确实希望在+12V 输入电压下使用4.7uH 的电感、但如果需要考虑解决方案尺寸或成本、您可能能够找到额定电流更低、更小或更便宜的电感器。

    同样、在负载电流有限的情况下、您可以考虑降低 CP 和 Cin 电容器的值、如数据表的应用和实施部分所述。  对于1A 的直流输出电流、建议使用3X 10uF 的 CP、根据您使用的电容器的直流偏置效应、我希望您能够显著降低这些值。

    此致、

    -Matt