This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPSM53604:数据表中不建议使用额外的电容器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952364/webench-tools-tpsm53604-extra-capacitor-recommended-not-on-datasheet

器件型号:TPSM53604

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 工具建议在"VCC"引脚上添加一个电容器、我认为该电容器是数据表中引用的 V5V 引脚、但是数据表中没有提到需要任何形式的旁路电容器或电容器用于 v5v 引脚。

建议使用哪种? 我是否应该从 webench 设计中删除建议的 CVcc? 或者、数据表中是否有实际应该推荐的缺失部分?

Webench SVG 下载并发布在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 VCC 电容在模块内部。

    但是、我将与模块团队确认这一点、然后获取

    请尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank -我很感激、我会等回来的。 TI 的客户服务给我留下了深刻的印象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。

    此模块不需要外部 VCC 电容器。

    该电容器在模块内部提供。

    我们将修复 Webench 原理图表示。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我相信以上都是你的问题。

    如果您有任何其他问题、我将关闭此帖子

    可以重新打开。

    谢谢