This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到栅极驱动器功率损耗的最佳系统是什么?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951601/what-is-the-best-system-to-find-the-power-loss-of-the-gate-driver

主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1

我正在尝试为此栅极驱动器设计散热器系统。 为此、我尝试找到器件的平均功率损耗。 数据表未显示最小或最大的例外功率损耗。 我看到数据表上有两条效率曲线、但我不知道选择哪条曲线。 如何估算功率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您可以告诉我您所指的器件以及您的  

    应用要求、我很乐意为您提供帮助

    您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一名使用 LM1514-Q1同步双路降压控制器来实现四相交错式 MRSCC 降压转换器、输出为1.5KW 时为48V 至12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devon、您好吗、您能帮助确认器件型号吗?  我们将为您提供合适的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到器件的器件型号。 我没有物理介质、我在 PSpice 中使用它。 器件 LM5141-Q1是我掌握的最详细的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到器件上的器件型号。 有人告诉我将此设备用作团队项目的一部分。 我所得到的信息是、这是 LM5141-Q 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我尝试查找符合您要求的器件。

    我会尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这里的链接中显示了我可以找到的最接近的东西。

    如果您仍然对栅极驱动器中的功率耗散计算有疑问、请告诉我、我将会这样做

    尝试帮助解决这个问题。

    谢谢

    www.ti.com/.../PMP22396

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您有更多问题、您可以重新打开。

    谢谢