This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210EVM:波特图频率限制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952694/tps40210evm-bode-plot-frequency-limit

器件型号:TPS40210EVM

我注意到、EVM 用户指南图9的波特率高达1MHz。  设计开关频率为600kHz。  我从许多电源设计人员那里听说、波特图的有效频率仅为开关频率的一半。  因此、在本例中、它将是300kHz。  这条50% FSW 规则背后的解释是什么?  下面是一些文章、他们简单地提到了这一点、但并不是很清楚、也不是很清楚:

https://www.infineon.com/dgdl/an-1162.pdf?fileId=5546d462533600a40153559a8e17111a

https://www.researchgate.net/publication/224083638_Measurement_of_the_Loop_Gain_Frequency_Response_of_Digitally_Controlled_Power_Converters

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    感谢您提出问题。

    测量的波特图精确到开关频率。 通常、常用的数学模型仅精确到开关频率的1/2。 为了使模型保持直观、大多数模型不考虑控制环路的一些二阶影响。 总之、测量环路与开关频率相关、但大多数模型的精度仅为开关频率的1/2。

    谢谢、

    Garrett