This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:原理图审阅请求

Guru**** 2589630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952745/tps56428-schematic-review-request

器件型号:TPS56428

团队、

您能为以下方面提供帮助吗?  

查看此器件的2个实例的原理图。

2.确认他们的电感器选择正确。

3.让我知道电感器是否过热。

器件1:

Vin = 12V

输出电压= 5.5V

Iout = 1.23A (Iout = 1.25A)

电感= IHLP1212BZER3R3M11

器件2:

Vin = 12V

输出电压= 4.7V

Iout = 0.88A

电感器= VLP8040T-2R2N

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

      Tahar 正在调查此事、并将在11月2日星期一之前返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    两个原理图看起来都不错。  

    谢谢  

    Tahar