This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:省电方法

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400, TPS549B22, TPS549D22, PMP21440, LMG1210, TPS40101, TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952273/tps40400-power-saving-method

器件型号:TPS40400
主题中讨论的其他器件: TPS549B22TPS549D22PMP21440LMG1210TPS40101TPS40322

大家好、

您是否建议 TPS40400具有省电内部寄存器设置或  

可节省功耗的外部器件?

我的客户希望将 IVDD 降至低于产品所需的4mA 以下。

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不可以、TPS40400没有可将 VDD 电流降低至4mA 的低功耗功能。

    如果他们不需要 PMBus 遥测、我们还提供了可支持低于4mA VDD 偏置电流的备选器件。

    有关示例、请参阅 TPS549B22和 TPS549D22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller-San

    感谢您的建议、很抱歉我的解释不够。

    我的客户正在为消费类产品寻找适合高效 GaN 电源解决方案的控制器

    例如2节电池电压系统。

    客户正在基于 PMP21440 https://www.ti.com/tool/PMP21440进行设计

    目前 TPS40400 IVDD 超出了产品要求。

    因此、如果 TI 有另一项建议、即在1MHz 左右切换并降低 IVDD<4mA、

    并且可以正确驱动 LMG1210、这将是非常值得赞赏的。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果他们不需要 PMBus、他们可以根据应用需求考虑多种可能的解决方案。

    TPS40101是一款电压模式控制控制控制器、此控制器使用与 TPS40400相似的驱动器能够运行在高达1MHz 的开关频率上。

    如果他们需要的输出电压超过1、他们也可以考虑使用 TPS40322双路控制器。