This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:您能不能帮助我解决 TPS40210与电阻器相关的频率问题

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952110/tps40210-ht-can-you-help-me-solve-the-resistor-related-frequency-about-tps40210

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件:PMP30308

当我们参考 PMP30308参考设计时、我们可以得到 Rt=200K 和 CT=470pF 、频率=200kHz。

但是、当我们使用频率=200kHz、CT=470pF 和公式5时、如图所示  

我们可以计算  Rt=183K 而不是200K,对吗? 如果它正确,当我们想要得到频率=1/3*200K=67kHZ,然后 Rt=566K 时。

下图显示了计算过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    我希望频率的测量值比计算公式更准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brigitte

    1: 频率的测量值(图2) 不准确,对于 RT=200K CT=470pF,我们可以很容易地得出 Fs=200kHz 的结论,但是当我们想要得到67kHZ 时,从曲线中得到 RT 的值并不容易。

    2:对于 Rt=200kHz 和 CT=470pF,有两种不同的频率300kHz (来自数据表)和200kHz (来自 PMP30308)

    如何解释这种差异。  

    3:您的实际意思是、我们可以在  使用公式计算频率后测量实际频率以验证图2  5.

    感谢你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lihua、

    我似乎需要在数据表中查看一些详细信息。 请在我回来之前的几天给我。