This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:更快的电流限制电源开关

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952698/tps2557-faster-current-limit-power-switch

器件型号:TPS2557
主题中讨论的其他器件: TPS25221

各位专家、您好!

我的客户在 USB 5V 短路测试上遇到问题。 其5V 电源解决方案的响应速度将快于响应时间短于200ns 的 TPS2557、而 TPS2557响应时间短于3.5us。 我们是否可以知道我们是否有可以向客户推荐的更快响应时间解决方案? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我将在我检查后向您提供建议。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我有支票。 似乎都高于1us。

    您能告诉我客户使用哪一个器件吗?

    他们为什么需要如此短的响应时间?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    在与客户进行双次检查后、他们希望知道器件型号、并在短时间内进行响应。 我可以帮您回复器件型号吗?

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我检查了我们团队的相关电源开关。

    从 tps25221开始、快速响应时间为1.5us。

    顺便说一下、由于响应时间如此短、我认为峰值电流将非常高。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。