This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:我们应该如何连接和设置未使用的引脚17?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952215/bq40z80-how-should-we-connect-and-set-the-unused-pin17

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

我们已使用 bq40z80开发了 BMS。 它是一个7S1P Lion 应用。

我们不使用 bq 的引脚17。

1) 1)我应该如何连接它?

2) 2)如何设置 DataFlash?

在以下培训视频中:

我已经看到未使用的 PRES 和 SHUTDOWN 引脚应保持开路:

在 bq40z80的数据表中、我发现:

我在原理图中执行了以下操作:

在 TechRef 中、我发现:

这是我的对应 DataFlash 设置:

3) 3)我应该怎么做? 连接 VSS 还是保留指示?

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您拥有的配置应该正常工作、引脚17的运行是否有问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    到目前为止、我们没有引脚17问题。

    我之所以提出这一问题、是因为我们可能希望稍微更改一下布局、而我可以将引脚17的连接从接地更改为悬空。

    我不知道该怎么办。 培训视频显示引脚悬空、数据表显示连接到 VSS。 正确的方法是什么?

    感谢您的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    有新消息吗?

    谢谢、

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您可以通过任一种方式配置监测计、如果固件不查看引脚(您不使用任何引脚功能)、则可以将其保持悬空或接地。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、谢谢。

    然后、我将连接保持连接至 GND。

    Klaus。