This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电压环路补偿/配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952330/ucc28070-voltage-loop-compensation-configuration

器件型号:UCC28070

您好!

我确实发现数据表 SLUS794F 中用于 Zo 计算的公式与应用报告 SLUA479B 中的公式不同。

1.在应用报告中,纹波电压是使用2*引脚计算的。 然后在 Zo 的计算中使用纹波电压公式。 虽然在数据表中有一个0到峰值纹波电压的基准、其中纹波计算中仅使用引脚、但是这个公式被用来计算 Zo。 缺少系数2。  

2.数据表中提到了 k3rdin 三次谐波含量、而应用报告中根本没有提到。  

请帮我澄清一下这一点吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循应用手册 SLUA479B,纹波公式正确。

    这是数据表 SLUS794F 中的错误。

    对于电压环路设计、我还建议客户遵循 SLUA479B。

    很抱歉这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 K3RD 系数是怎样的。 您能否澄清一下如何使用这款产品?

    数据表中确实提到了如何根据该系数设计电压环路。 在应用报告中未提及这一点。  

    请提供更多信息吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在应用手册中、假设允许1.5%的三次谐波输入失真。  

    您可以参阅数据表第26页、了解 Krd 的计算。

    三分之一谐波是指3.2V*2%。

     三次谐波的1.5%表示3.2V*3%。

    希望这一点很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 K3RD 系数的澄清。  

    为了完成该部分、数据表第27页的 Z_OV 公式仅缺少 VRIPPLE 公式分母(2*引脚)的系数2。  

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!