This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951输出 OVP 仿真

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951002/ucc28951-ucc28951-output-ovp-simulation

器件型号:UCC28951

你(们)好。

我的客户想要模拟其 PSU 中的输出(PSU 第二侧)过压情况、他希望在 UCC28951上实施此仿真。 尽管 UCC28951没有 OVP 功能、但我仍想知道是否有任何方法可以仿真输出过压行为? 例如将 COMP 引脚连接到 Vref 等

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    一位专家很快会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    您可以使用以下配置,并在输出终端上应用>5V 的电压。 通常、如果您在输出端子上施加大于5V 的电压、UCC28951的输出驱动器信号始终处于低电平。

    云生