This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:关于软启动和 tSTR

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952182/tps7a16-about-soft-start-and-tstr

器件型号:TPS7A16

您好!

是否确实 包含了软启动?

"包含软启动"是数据表第10页的内容。

但未在数据表中写入功能方框图上的 tSTR 规格和软启动放电。

您能告诉我 tSTR 规格吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    TPS7A16具有内置软启动功能、但遗憾的是、该软启动功能未在数据表中定义为参数。 请参阅此 TPS7A16启动图作为参考。  

    VIN = 60V、VOUT = 5V、IOUT = 100mA

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的答复。

    请告诉我您图形的水平轴的刻度。

    您能否在 VIN = 4.4V 至20V、VOUT = 3.9V、IOUT = 30mA 的条件下提供仿真图?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、  

    请参阅更新的启动图。

    关于输入暂态、请参阅数据表规格、因为输入暂态模型可能不是非常精确、过冲也取决于输入电压变化的压摆率。 输出端的典型输入暂态变化在1%以内。  

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的支持。

    此致

    Nishie