This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:REF5025

Guru**** 2810635 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952044/ref5025-ref5025

器件型号:REF5025

我们的许多电路板采用 REF5025AIDGKR,测量 VREF 时的误差比我预期的 REF5025误差大2.5mV。 我将获得比2.500V 高20mV 的电压

批次代码 TI83

是否有错误的批次代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能否共享原理图?

    您是否拍摄了输出范围的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流耦合、稳压器无振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们再试一次、看起来我不能复制和粘贴图片、因此我将附加一个 filee2e.ti.com/.../Respond-to-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    25mV 非常不寻常。

    我建议换用 REF5025、以查看是否是导致问题的器件。

    否则、我们必须通过移除负载来隔离器件。 是否可以移除 FB2并重新测量?

    所有电容器是否都是低 ESR 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、移除 FB2后、在样片板测试部件上、我仍然得到18至20 mv 的高电平。 它确实随温度变化如果我将芯片加热到压降,我可以通过用烙铁加热外壳将芯片降低到正确的2.500V。 3 PPM/°C 似乎更大

    电容为 TDK、 C3216X7R1C106M160AC、电容陶瓷10UF 16V X7R 20% 1206 SMT

    我们制作了一批100块电路板,测试部门以超过我们的10 mv 测试规格拒绝了大约5块电路板,它们实际上应该小于2.5mv。

    由于我们还在 A/D 中使用参考电压,因此它将是我们测量的清洗电流,但我们担心的是,我们在芯片中使用的是其他两种产品中的相同电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这是非常不寻常的。 25C 时的总误差应小于20mV。

    是否可以尝试不同的电容器、以防万一? 我只想介绍所有基极。

    我正在与质量团队合作、看看我们是否可以获得有关批次的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20mV?    容差为0.1%时,误差应降至2.5mv 左右。 或者我是否缺少了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 这是线索、引脚5的电压测量值为1.234V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否已使用已知良好的 REF50对有故障的 REF50进行了换用?

    我想了解这是器件问题还是应用问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我用另一个(批次代码 TI98)替换了 μ`芯片、现在我获得了2.4988伏特、在±2.5mv 规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    奇怪的是、这些 REF50具有比预期更高的电压。 我建议使用客户退货来查看我们是否可以通过 REF50亲自了解发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我要先将器件重新焊接到废电路板上。 确保它不仅仅是一些看不见的磁通问题。  我已经清洁过几次电路板、并在移除芯片后寻找磁通。 电路板干净、清洁没有任何变化。

    如果仍然是18mv 高电平、 我将发送板上的芯片。 我还将由测试部门更换其他电路板上的芯片、并将坏的芯片发送给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在一个性能板上重新焊接了芯片、带有一些输入和输出电容器。 我仍然得到2.518V。 退货表有点困难、我们在中国为我们制作了这些板、我不知道他们购买的所有详细信息。 我们指定了从 Digi-key 购买器件的方法。

    我想发送焊接在 perf 板上的芯片、并具有三条线输入、接地和输出。 我在评论部分提到了 Marcoo Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    开始流程、有人应联系您、您可以在那里解释问题。

    AB SWaP 后、电路板上的 REF50似乎异常高、因此我们需要查看发生了什么或可能是 FA。