This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:3.4V~4.2V ->7.4V/6A 应用

Guru**** 2528900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952695/tps61288-3-4v-4-2v----7-4v-6a-application

器件型号:TPS61288

各位专家、您好!

我的客户有一个升压应用程序、条件如下。 他们希望在此应用中使用 TPS61288。 但是、如果我们使用90%的效率和最小输入电压、则输入峰值电流可能达到15A 电流限制。 我是否可以知道您是否可以帮助仔细检查输出功率、并在此情况下提出合适的建议? 非常感谢!!

条件:

VIN=3.4V~4.2V

VOUT=7.4V

Iout=peak 6A、标称值3A~4A  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    不确定具体应用、如果峰值电源持续时间不长、例如在音频应用中、通过在输出侧添加470uF-2x470uF EL 电容器、TPS61288应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    此应用是三轴稳定器、输出用于电机。 我们有这方面的经验吗? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们有一些经验,但没有太多经验。  通常、我们在输出侧添加大电容以维持脉冲大负载电流。