请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 各位专家、您好!
我的客户有一个升压应用程序、条件如下。 他们希望在此应用中使用 TPS61288。 但是、如果我们使用90%的效率和最小输入电压、则输入峰值电流可能达到15A 电流限制。 我是否可以知道您是否可以帮助仔细检查输出功率、并在此情况下提出合适的建议? 非常感谢!!
条件:
VIN=3.4V~4.2V
VOUT=7.4V
Iout=peak 6A、标称值3A~4A
此致、
Ann Lien