This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:原理图审阅支持

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952742/tps55330-schematic-review-support

器件型号:TPS55330

大家好、

请帮助

请查看以下原理图

2.确认电感器正常。

3.请告诉我他们的电感器在设计上是否超性能。

VIN= 12V

Vout= 20.7V

Iout= 2A

电感= SDR1806-5R6ML

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图看起来不错。

    2.电感器应该正常。 Isat 为12.80A、对于这个设计来说、这个值有点高。 客户可以选择较小的 Isat 电感器来减小电路总尺寸。