This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912:最小漏极电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950119/tlc6c5912-minimum-drain-current

器件型号:TLC6C5912

大家好、

我的客户考虑使用 TLC6C5912、其 LED 电流将为2mA。

[问题]

最小漏极电流是否存在限制?

[背景]

我认为最小漏极电流没有限制、但数据表图5~8仅从5mA 指定。

那么、让我检查最小漏极电流是否存在限制、而不仅仅是在情况下。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    很抱歉、我们错过了这个主题。 最小漏极电流没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    没问题。

    感谢您的回复。

    此致、

    Shota Mago