This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 PG 问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952490/tps23861-tps23861-pg-issue

器件型号:TPS23861

您好!

最近、我遇到了一个问题、即 TPS23861在供电时将随机断电~10s、而在~10s 后、它可以自动加电。 此问题将在~2天内发生一次。 我们发现只有 reg [电源状态寄存器]中的 PG1位变为0。 没有什么不寻常的、您对如何缩小问题范围有什么建议吗?

从我的观点来看、如果只有 PG1 -> 0、我想这是由电源轨中的其他因素导致的、这些因素会关断电源、而我们的 TPS23861指示 PG1为0。

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、梅森、我目前正在研究这个问题、很快就会回来。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mason、PSE 会尝试由于故障(不符合输出过载电流或 MPS 要求)而断电、或者如果 MCU 发生复位或上电复位。 您可能需要检查波形以确认哪一个。 您可以查看复位是否已生效。 您还需要检查通过端口的电流、以验证是否存在 ICUT 故障。  您可以在 VPORT 上触发。 不过、对于 ICUT、应该有一个中断。