This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630EVM:PWM 引脚

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949177/tps92630evm-pwm-pin

器件型号:TPS92630EVM

您好!

我有用于 TPS92630的 EVM、我在生成7.5V 输出电压的器件之前使用降压转换器。 降压转换器的电流能力为4A、因此它应该能够舒适地驱动 EVM、这取决于我可以看到的3个通道的最大电流为1A、或者至少是典型值。 应该足够了…

我尝试使用信号发生器来查看不同占空比和频率对通道1 (PWM1)芯片/LED 灯串 PWM 的影响、也尝试了其他方法、 但 PWM1也有一些跳线、因此您可以禁用单独的 LED、这是一个非常巧妙的功能。

阅读数据表、似乎意味着 PWM 引脚能够承受 Vbatt (或瞬态)、因此将信号发生器设置为较低的频率(小于40Hz) 10V (也尝试降低)并改变占空比。

问题是 PWM1似乎复位或触发故障...这需要将跳线放回并关闭和打开电源、我认为问题可能是我使用的频率、占空比、因为灯看起来不亮。 我知道信号发生器在使能引脚上的工作情况与之前一样、LED beautifully...using 会点亮大约30Hz 的频率、这样我就可以看到这种情况发生了。 我想知道频率是否过低、并且 PWM 上的电压必须低于开关的 Vbatt (7.5V)才能工作。 只是不确定。

是否有一个表(浏览数据表)显示了不同调光频率、占空比的预期结果? 尝试确定如何评估此功能,您是否有一些简单的方法可以建议用于评估目的?

M、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moss、您好!  

    根据您的描述、我认为故障可能由 LED 检测触发。 因为在150mA 正向电流条件下、Vin 为7.5V、3个白光 LED 的正向电压约为9V。  LED 开路检测 机制 是将 Vin-Vout 与阈值进行比较。  因此、当器件在压降模式下工作时、器件将错误检测到7个 PWM 脉冲内存在开路故障。 因此、您可以避免发生故障、我建议您将 LED 串短路并再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank、他的工作、问题得到了解决。