This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:是否可以在 BQ51051BYFPR 中设置 Ibulk = 150mA?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952506/bq51050b-is-it-possible-to-set-ibulk-150ma-in-bq51051byfpr

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51051B

可能涉及的人员、

是否可以在 BQ51051BYFPR 中设置 Ibulk = 150mA?

我认为该器件能够将 Ibulk = 500mA 最小值设置为1、但我不能将其设置为小于500mA。
这是否正确?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    如数据表中所述、该器件可通过 Ibulk 在500至1500mA 范围内进行配置、因此我们不建议将 BQ51051B 用于此应用、因为我们无法保证准确的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。

    如果您建议使用其他 能够为 小型电池设置 Ibulk = 150mA 的器件、请告诉我。

    此致、

    Yoshi