This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763-Q1:需要有关源端和负载端允许的最大输出电容器的建议

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951-Q1, AMC1311, TPS763-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952393/tps763-q1-need-recommendation-on-maximum-output-capacitor-allowed-at-source-end-and-load-end

器件型号:TPS763-Q1
主题中讨论的其他器件:REF5025AMC1311ADS7951-Q1

您好!

我们使用该器 件为 ADS7951-Q1和2.5V 发生器 REF5025器件供电。 此外、它还会加载2个运算放大器、4通道数字隔离器和 AMC1311器件的输出部分。

预期的负载电流通常约为60mA

由于这些器件放置在高功率开关应用中、我们需要将负载侧的去耦电容器放置在靠近每个电源引脚的位置。

您是否可以建议我们可以保持在源极端附近的最大电容器和可以保持在负载附近的累积电容?

此致

Abhijith V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:  

    TPS763-Q1没有可驱动的最大输出电容规格、但需要满足以下列出的条件:

    请注意、当 LDO 驱动大电容时、LDO 可能会在启动期间进入电流限制或热关断状态。 但是、具体性能会因您在 LDO 输出引脚上连接的电容而异。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    数据表中提到的 ESR 是所有连接到输出端的电容器的有效 ESR (并联组合),对吧?

    在实验中、我们在所有负载和电源以及我们通电时总共连接了大约100uF 的电容(所有 MLCC)。 LDO 立即出现故障。

    加电期间是否会过流?

    此致

    Abhijith V P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:  

    是的、如果您有多个输出电容器、则 ESR 要求是组合有效 ESR。  

    我们需要更多详细信息来说明导致故障的原因。 您是否会提供清晰显示启动期间输入电压、输出电压、输入电流以及可能捕获 LDO 故障方式的示波器击穿?  

    此致、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们没有遇到设计预期电容值的问题。  

    目前、我们正在解决其他问题。 我稍后将更新示波器测量。

    此致

    Abhijith V P